This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1023万:升压IC损坏问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093274/tps61023-boost-ic-damage-problem

部件号:TPS6.1023万

大家好,我正在使用 TPS6.1023万升压IC进行设计。  在升压电路中, 电感器在IC的输入和SW引脚之间使用,如果我对该电感器短路,则会损坏IC。 请提供解决方案,以便我保护我的IC免受损坏。 升压IC的输入为3.3V-4.2V,输出为4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,Monika,

    您的电源是否有电流限制?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Monika:

    如果没有电源和电感器的电流限制,我们将在电源FET上获得更大的功率消耗,当然这些能量会破坏 您的设备。  

    此致

    TAO