This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:类似于LM3409芯片

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092262/lm3409-similiar-to-lm3409-chip

部件号:LM3409
主题中讨论的其他部件: TPS9.2518万TPS9.2515万TPS9.2515万-Q1

大家好,

您是否有 一个类似于LM3409的芯片,该芯片具有1万 :1 PWM调光范围。 这是我们应用程序的关键性能。

我需要低电压输入和输出电压在3.5V至12V之间,输出电流最大为1.5A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以考虑使用TPS9.2515万或TPS9.2518万。 您的陈述不确定您的输入电压有多低。 这两种设备均支持低至5.5V的电压


    此致

    摘要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumeet:

    非常感谢您的支持。 TPS9.2515万-Q1或许是我们的最佳选择。 请告诉我TPS9.2515万是否支持2.5V/1A LED灯?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是TPS9.2515万可以支持2.5V/1A LED负载。 但是输入电压必须>5.5V

    此致,

    摘要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。