请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3409 主题中讨论的其他部件: TPS9.2518万, TPS9.2515万, TPS9.2515万-Q1
大家好,
您是否有 一个类似于LM3409的芯片,该芯片具有1万 :1 PWM调光范围。 这是我们应用程序的关键性能。
我需要低电压输入和输出电压在3.5V至12V之间,输出电流最大为1.5A
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
您是否有 一个类似于LM3409的芯片,该芯片具有1万 :1 PWM调光范围。 这是我们应用程序的关键性能。
我需要低电压输入和输出电压在3.5V至12V之间,输出电流最大为1.5A
谢谢!