This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:COMP电容器/电感器/电阻器建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093329/lm5146-suggestion-on-capacitor-inductor-resistor-for-comp

部件号:LM5146
在“线程: LM5145”中讨论的其他部件

尊敬的:  

我们将LM5146与PD控制器配合使用。 输出电压因配置而异。  

以下是不同输出电压的列表

输出

5V

3a.

9伏

3a.

15伏

3a.

20伏

2.25A

  • 频率设置为400kHz
  • 输入电压为37V ~ 54V。  
  • FB针脚使用200k和38.3K电阻器。  

 由于在此应用中,输出电压将不同,请问您对COMP引脚的电容器/电感器/电阻器的值有何建议?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    我建议使用LM5145快速启动计算器来计算组件值。 请注意,有效输出电容将随电压(对于陶瓷)而变化,因此这会影响补偿。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,  

    感谢您的评论。  

    这是否意味着我们不能将电容器/电感器/电阻器的一个固定值用于COMP引脚以满足不同的输出电压?  

    谢谢。  

    千斤顶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    这应该不是问题。 只需设计最大输出电压(最小输出电压值)的补偿,然后检查输出电压较高的较低输出电压设定点。 您可以保持上部FB电阻恒定,以便补偿器不受影响。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。