This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2912万:负载切换和输出瞬态电压分析

Guru**** 2534400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093463/tps62912-load-switching-and-output-transient-voltage-analysis

部件号:TPS6.2912万

如何在此零件上执行负载切换测量? 例如:将负载/输出电流设置为5毫秒电流为0.5A,然后设置为5毫秒后电流为5A? 预期在输出上看到电压反弹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的提问。  如果我理解正确,则您希望执行负载瞬态测试。  这可以通过两个具有适当电阻的电阻负载来实现,并在它们之间切换。  或者,您可以使用Chroma或Kikusui等电子负载进行切换,这也具有可控转换速率的优势。   

    TPS6.2912万是2A器件,因此如果该部分不进入电流限制,您将无法执行上述负载切换(0.5A至5A)。