请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM3224 主题中讨论的其他部件:TPS6.1089万
根据数据表,我们设计了12V/1A输出的原理图,但在测试期间,该板未能在12w负载下提供12W的输出功率。当我们连接12w负载时,电压从12V降至3V,电流为2.03A。
在空载条件下,输出电压为12V。
在负载条件下,负载为12欧姆电阻负载,输出电压= 3V/2.03A。
1.此原理图是否适用于12V / 1A输出?
2.如果有效,则哪个组件将根据12v/1A输出进行更改?
3.此芯片是否能够提供12W =12V/1A的功率?
请尽快将回复发送给我。