This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3224:升压转换器

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089691/lm3224-boost-converter

部件号:LM3224
主题中讨论的其他部件:TPS6.1089万

根据数据表,我们设计了12V/1A输出的原理图,但在测试期间,该板未能在12w负载下提供12W的输出功率。当我们连接12w负载时,电压从12V降至3V,电流为2.03A。  

在空载条件下,输出电压为12V。

在负载条件下,负载为12欧姆电阻负载,输出电压= 3V/2.03A。

1.此原理图是否适用于12V / 1A输出?

2.如果有效,则哪个组件将根据12v/1A输出进行更改?

3.此芯片是否能够提供12W =12V/1A的功率?

请尽快将回复发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivank,您好!

    您能否分享原理图,您的应用中的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输入电压为4.2V和3安培电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivank,您好!

    此部件没有足够的电流能力来提供来自4.2V输入源的12V,1A输出功率。

    您可以为您的应用选择升压转换器TPS6.1089万。