请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.878万 尊敬的先生:
我的设备在启动时使用<150Vac也是正常的,启动后,然后启动PFC也是正常的。
LM:120uH
但如果我使用高输入电压,例如150Vac,我的设备无法正常启动,我可以看到CS被击中0.6V (工作时突然从<3us变为>5us)
如果我使用的是180V交流或更高电压,则不会有任何切换。 我不知道为什么在使用高输入线时无法启用跑步
连接的波形具有以下设置(90Vac,120Vac, 180Vac)

90 V交流

120 VAC

180VAC
通道1黄色引脚VCC
通道2蓝色引脚SWS
通道3粉红色PWML

用于一个150V交流
通道2蓝色引脚-CS
通道3粉红色PWML
请告知我可以调整哪些信号或参数来解决问题吗?
谢谢
射线