This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.878万:高端启动

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092808/ucc28780-high-line-start-up

部件号:UCC2.878万

尊敬的先生:

我的设备在启动时使用<150Vac也是正常的,启动后,然后启动PFC也是正常的。
LM:120uH
但如果我使用高输入电压,例如150Vac,我的设备无法正常启动,我可以看到CS被击中0.6V (工作时突然从<3us变为>5us)
如果我使用的是180V交流或更高电压,则不会有任何切换。 我不知道为什么在使用高输入线时无法启用跑步
连接的波形具有以下设置(90Vac,120Vac, 180Vac)
90 V交流
120 VAC
180VAC
通道1黄色引脚VCC
通道2蓝色引脚SWS
通道3粉红色PWML
用于一个150V交流
通道2蓝色引脚-CS
通道3粉红色PWML
请告知我可以调整哪些信号或参数来解决问题吗?
谢谢
射线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您能否分享原理图和PCB布局以供查看?

    当您捕获波形时,您能否探测低侧FET VDS,变压器初级绕组电流和 高分辨率VDD电压,以便我们可以看到第一到第三个脉冲。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jaden:

    示意图已发送至您的电子邮件

    感谢你的帮助

    巴西

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    让我们转到电子邮件支持,我将关闭此线程。

    谢谢。