This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:不是预期输出

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090753/lm5156-not-the-expected-output

部件号:LM5156

您好,

客户对网站上找到的SPICE模型有问题,请参阅以下详细信息。

"

此模型(snvmbv9f)可从TI官方网站下载,并尝试在pspice for ti中进行模拟,但输出没有按照原理图获得。 我们已经尝试过,输入将达到12伏,但输出没有得到,它接近零,只运行它需要很长时间。

提前感谢您的参与。

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 模拟运行了多长时间? 仿真是一直运行到结束还是在完成之前停止?  您是否也可以探测FB引脚以查看其是否达到1V? 我期待着收到您的意见。  

    此致,

    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EM:

    刚刚收到客户的回复,请参阅以下详细信息。

    我尝试在FB引脚上放置电压标记。 显示错误。 错误代码为1.5089万,错误消息为"如下"标记不能放置在不在当前层次结构内的页面上。

    此致,
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢你的消息。 您是否也有机会获得了上述其他问题的答案? 从图像质量来看,我也看不到软启动上限的值,要查看输出电压达到目标值,您需要运行足够长的模拟以使输出电压上升。 如果您有进一步的更新,请告诉我。  

    此致,
    EM