This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156输出

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093434/lm5156-lm5156-output

部件号:LM5156

团队成员,您好,寻求一些澄清。

当我意识到主板上的2个引脚一直处于活动状态时,PA6 @ 3.26V和PF0 @ 2.98 ,使用SN75.441万NE芯片和回飞二极管对主板进行编程以运行步进电机。 我假设我错误地配置了引脚,所以我使用代码编辑器工作室来运行一个以前工作的程序,它不依赖于这些引脚,但引脚保持在相同的电压水平。

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/Sepic.pdf

提前感谢您的参与。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 我不确定我是否理解了您关于SEPIC转换器的问题,请您澄清一下吗? 从模拟文件看,Vout似乎达到了某个目标值,转换器正在切换。 您还可以分享此设计的规格(输入电压范围,输出电压,负载电流),以便我们更轻松地仔细检查原理图/仿真吗?  

    此致,
    EM