This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092908/lm5023-lm5023

部件号:LM5023

e2e.ti.com/.../Design-changes--Transformer-wiring.pdfe2e.ti.com/.../Helios-4000-PSU-24v-2.2-A.pdf

下午好  

我已经为24V 2A电源构建了标准WebBench设计  

我有几个问题

----------------------------------  

变压器数据  

1佳沛年4.8小时
2.电感因子(AI) 114.0nH  
3. NPRI 65.0

----------------------------------

1.  

使用10圈方法检查变压器时 ,我得到166 uh除以100 (即10平方),即每平方圈0.1.66亿 nh  

因此,65平方= 4225 乘以 0.1.66亿nH = 0.7.0135万 Tm7.0125 mH?? 对于初级绕组? Webench建议4.8mH (参见上面的变压器数据)

我已使用HP4263B检查电感  

--------核心数据建议- ----------------------------------------------------------------------------------------------

未加映射
材料A|_值  
N872050 +30/- 20 % 1610 < 2.6 (200 mt,100 kHz,100°C) B6.6423万G0000X187</s>0000

二.  

如何得出AL 2050的值,这将建议0.0亿 NH转弯Squared / 55^= 4225倍2050 NH = 0.86.6125万  = 8.66 MH (主)  

希望这一点是明确的  

谢谢Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bill,

    感谢您的发帖和对LM5023的兴趣。 您的问题很清楚。

    请给我48小时调查此案例以获得答案。  

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bill,

    我不熟悉 十转法,因此不确定如何帮助您验证计算。 Webench指定无映射的内核。 因此,您选择的磁性供应商必须将其间隔,以在所示的转数处达到所需的电感。  间隙必须将Al值降低到114nH/T^2。

    这是否合理?

    此致,

    Andrew