This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.757万Q5B:"不适用于切换应用程序"

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093419/csd17570q5b-not-intended-for-switching-applications

部件号:CSD1.757万Q5B
主题中讨论的其他部件: CSD1.7573万Q5B

你好

TI为低RDS N-FET 'CSD1.757万Q5B'发布“非用于切换应用”的具体原因/参数是什么?

 

此致

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    感谢您对TI FET的关注。 CSD1.757万Q5B专为我所说的静态切换应用(即打开和保持打开)而开发,例如热插拔和OR'ing电路。 对于这种类型的应用,关键参数为低接通电阻,以在FET接通时将传导损耗降至最低。 充电和电容不像设备开关相对较少那样重要。 对于开关模式电源应用,如同步降压转换器或作为SR FET,充电成为更重要的因素,因为它会导致开关损耗和栅极驱动损耗。 还有一种称为CDV/dt感应开启的现象,即VDS变化非常迅速,这可能导致VGS增加,从而在FET本应关闭时开启FET。 为了尽量减少这种影响,将充电比率QgD/Qgs优化为< 1。 对于CSD1.757万Q5B,此比率为34nC/27nC >1,这意味着当此器件用作降压转换器中的同步FET或其它直流-直流转换器中的SR FET时,它容易受到CDV/dt感应开启的影响。 这会导致在同时打开两个FET的情况下进行直通或交叉传导,从而增加功率损耗。 我们不建议将此FET用于开关模式应用,因为性能不会很好。 CSD1.7573万Q5B在6 mm 封装中的最低接通电阻30V FET,其充电比率为11.9nC/17.1nC < 1。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用