This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万:I2C和放大器;接地

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092638/bq76952-i2c-grounding

部件号:BQ7.6952万

您好,TI:

我正在努力了解接地的情况。 我们使用跳线绑定了VSS (BGND)和堆栈中最低单元(cell0)的负极端子,但一旦完成此操作,BQ芯片将不再通过I2C通信。

我在 我们的设计中附上了一个pdf原理图。 其中大部分内容来自参考设计和EVM。

有什么想法吗? 感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../DEV1_5F00_BMS_5F00_v1_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    在您的原理图中,我看不到任何明显的问题。 当您说BQ芯片不再通信时-您是与主板上的MCU通信,还是使用不同的工具连接到I2C接头J4? 如果要连接外部工具,则需要使用相同的接地参考。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看示意图。 当我说不再进行通信时,我是指通过I2C从BQ芯片获得不确认。

    我正在PCB上使用I2C接头(J4),并使用跳线连接到SDA和SCL跳线位置的BQ7.6952万EVM。 基本上,我要从I2C系列中移除EVM的BQ芯片,并添加我的主板BQ芯片。 这应该允许我首先验证BQ芯片是否正在接收命令并按预期工作,然后再将微控制器及其代码添加到方程式中。 EVM上的VSS与PCB上的BGND绑定。 设置如下。


    谢谢!
    Alex Trostle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您要连接EVM,因此应连接到EVM上的PGND,即电路板上MCU的GND。 但我认为这不会有什么不同。 EVM在MCU I2C线路上具有3.3V上拉电压。 我注意到您的主板还有一个3.3V导轨,其中I2C电阻器被上拉-这是有源的吗? 您的主板上的MCU是否通电? 如果是,I2C引脚的状态是什么?

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    为清楚说明,BQ接地与包装(Cell0)短路是正确的还是应该将包装和BQ接地分开?

    此致,
    Karsten Bergthold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的系统中,BQ7.6952万接地应连接至底部电池的负极端子。 我们将其称为BATT-。  

    Pack-不同,它位于电流感应电阻器的另一侧,是电池组的负极端子。

    数据表的16.3 部分提供了有关电池连接要求的一些重要信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转动我们I2C线上的上拉电阻器过大,使其降至4.3k欧姆,一切都完美无缺。 同时,将底部电池(BATT-)的负极端子连接到BGND (VSS),一切都运行良好! 谢谢!