This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:最小输入电压

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092724/tps7a19-minimum-input-voltage

部件号:TPS7A19

您好,支持团队,

在SBVS256A的"电源电压和电流"项目中,有一个说明,说明最小输入电压值为"Vout + 0.5V"。
当输出电压= 450mA时,此值为值;当输出电压= 100mA时,最小输入电压值"Vout + 0.1V type"是否有任何问题?

实际上,我们正在考虑将其与以下值结合使用。
・Vin:5.2V "设计,压降电压为100mV典型值的两倍 (Iout = 100mA)在SBVS256A中说明。"
・Ω 输出电压:5V
・输出电流:100mA

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice:

             该器件的最大压降规格在400mA负载电流下为450mV,并随负载电流线性扩展。 对于100mA的负载电流,VIN - VOUT差分值大于115mV将确保调节。 VIN = 5.2V,VOUT = 5V和IOUT = 100mA的测试条件应正常工作。 谢谢!

    此致,

    Srikanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,
    感谢您的回复。

    由于200mA时的压降电压为300mV,因此100mA时的比例计算为150mV。


    我认为115mV更低,所以我想用200mV设计,它是典型值100mV的两倍。

    此致,
    DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice-K:

             是的,我同意,VIN -VOUT差速器的200mV应足以 确保调节。 谢谢!

    此致,

    Srikanth