This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:lp5912-Q1输出电压,以25mV为步进

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091923/lp5912-q1-lp5912-q1-output-voltage-in-25mv-step

部件号:LP5912-Q1

您好,专家,

我在LP5912-Q1数据表中看到,"此器件提供从0.8 V到5.5 V的固定输出电压,步长为25-mV。" 这是否意味着LP5912-Q1具有0.8V,0.825V,0.05V ...... 5.45V,5.475V和5.5V输出电压版本? 我们的客户希望使用LP5912-Q1输出0.95V电压。 是否适用? 如果是,OPN是什么? 非常感谢您的帮助!

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Elec,

    不幸的是,我们现在似乎没有0.95V的选项。

    我们提供0.9V选项: LP5912Q0.9DRVRQ1

    如果客户想要为该设备选择0.95V的电压,您能否向我发送包含业务案例详细信息的电子邮件?

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    但是  ,数据表中的"此器件提供从0.8 V到5.5 V的固定输出电压,步长为25-mV "是什么意思?

    5912 /4044490#4044490"]如果5912如果客户404.449万客户想要404.449万想要此设备的0.95V选项,请向我发送一封包含业务案例详细信息的电子邮件吗[?]

    您的意思是我们可以自定义0.95V选项吗?  

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Elec,  

    这意味着可以对这些固定输出电压进行编程,但我们不会释放所有可能的固定输出电压。

    是的,这意味着我们可以对0.95V固定输出选项进行编程。 客户为什么需要0.95V?

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Jimmy:

    感谢您的帮助! 收到卷后,我会向您发送电子邮件。 摄像头传感器需要0.95V电压。

    您是否对0.95V选项有最低数量要求?

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Elec,

    我们通过电子邮件讨论详细信息,因为这是公共论坛。

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    好的,谢谢。

    巴西,

    郑电气