This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万A:需要使用UCC2.807万A来同步两个UCC2.807万A's....如何?

Guru**** 2581425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093368/ucc28070a-need-to-use-ucc28070a-to-sync-two-ucc28070a-s-how

部件号:UCC2.807万A
主题中讨论的其他部件: UCC2.807万

您好,

我们正在进行4个PFC的交错.........每一个是60kHz,所以我们需要两个反相120kHz信号来同步…宽度为500ns……实现这一目的的方法是从两 个反相,高占空比信号开始,然后通过NO/Flip Flops来获得低占空比信号........ 我们希望使用 额外 的UCC2.807万A来获得两个反相高占空比信号...我们如何做到这一点?...我们必须如何处理电流感应输入以阻止其关闭?...只需接地?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在评估此问题,并将很快回复给您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现此应用说明没有如何同步相移全桥转换器。  即使是用于相移全桥,该概念也应适用于同步两个UCC2.807万器件。   

    https://www.ti.com/lit/an/slua609/slua609.pdf

    此致,