This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5149万:挤压多个转换器的传导EMI

Guru**** 2813455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092897/lm25149-supressing-conducted-emi-from-mutiple-converters

部件号:LM2.5149万

您好,

我们考虑在设计中使用lm2.5149万,我想知道使用多个转换器共享的有源EMI滤波器是否会有任何问题。

简化的拓扑:

如上所述,这些转换器运行各种开关频率和各种负载。 连接到LM2.5149万的负载约为20-30W,而LED驱动器可能会达到200W。

此滤波器是否可以与有源EMI滤波块的内部功能共享? 在这种设计中,是否有任何缺点/需要小心的事情?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AEF滤波器专用于LM2.5149万。  在控制器中使用AEF可为600kHz电路采用更小的滤波器设计,因为AEF滤波器将连接到LM25的 引脚(INJ,SENSE,REFAGND,AEFVDDA等)。

    因此,我建议使用另一个EMI滤波器,它设计为用于3个LED降压的400kHz。 单个400kHz EMI滤波器可用于此电源路径的"支腿"。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jimmy。 那么将频率转换为相同的频率(400或600kHz)是否有效? 或者根本无法分享。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    我们建议在可能的情况下使用同步以降低心搏频率并可能导致脉动消除。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的建议,我们实际上计划对三个LED驱动器使用相移同步。 我没有机会在实验室中测试产生的输入波纹是什么,所以我想知道是实施单独的滤波器还是可以实现滤波器共享(我们的空间非常有限)。 但据我 所知,不建议使用此工具,因此我想我会看到对开发套件进行的测量结果。

    谢谢

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Petr:

    建议对每个功率级进行本地过滤或使用集中式过滤。 同步无疑会有所帮助。 AEF可以衰减总波纹电流,但我们尚未对此配置进行广泛测试。

    此致,

    蒂姆