This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:输入/输出电压不稳定

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093222/tps23753a-the-input-output-voltage-is-unstable

部件号:TPS2.3753万A
主题中讨论的其他部件: 4428

TI团队,您好!

我们的客户反馈,他们的新项目使用TPS2.3753万A作为POE电源(输入48V),输出为5v2A, 基于 TPS2.3753万A参考设计。 但发现48V电压输入在测试过程中不稳定,导致5V输出不稳定。 输出 波形如下:

 

Input voltage waveformOutput voltage waveform

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../4428.POE.pdf

他们尝试用 90.9R替换当前的1.27KΩ Ω 分级电阻器,但这种现象仍然存在。 当他们向  输出添加低功率指示灯(约10mA)时,输入和输出波形正常。 因此,他们 希望确认是否必须加载输出。  如果是,PD的最小电流是多少? 如果否,您能否就此问题提供一些建议?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,这是正常的。 在第一张图片中,我们看到PoE握手,然后打开电源。 然后,它会在几次后关闭并重复。  

    我们看到输出处于非连续传导模式(DCM),对于我们的设计而言,这是轻负载的指示。  

    PoE标准要求设计至少为PSE消耗10mA的电流以维持电源。 当客户在输出上增加10mA时,由于效率下降,输入电流大于10mA。  

    因此,这是正常的,也是预料之中的。  
    这在我们的PoE PD调试指南 第18页中有介绍。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)