This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:电源循环测试失败

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091428/tps6594-q1-power-cycle-test-failed

部件号:TPS6594-Q1
主题 :TPS37中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我的客户反馈,我们的6594.1515万无法通过快速电源循环测试,如下所示。 根本原因是VCCA 断电缓慢。 一旦断开vsys电源,VCCA将需要大约10秒才能减小 到小于 0.5V,这段时间太长。 只有VCCA <0.5V,PMIC可以成功启动,否则 OVPGDRV针脚为0V。  

您是否在其他客户中看到过这种现象? 如何 加快VCCA断电速度? 目前,我们在VCCA引脚上添加了一个250欧姆下拉电阻,但速度仍然太慢。 考虑到功耗,我们不能再减少下拉电阻。 请您帮忙提供其他解决方案吗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherry:

    Michael应该能够在今天晚些时候研究这个问题,并在明天之前回复您。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利酒,

    您能否在发生此事件时提供vsys_sense,OVPGDRV和VCCA引脚的范围捕获?

    对于我们的许多客户来说,有一个预调节器,可以将5V或12V的电压降至3.3V。 在这种情况下,vsys会在预调节器之前断开连接。

    在这种情况下,有时会出现问题,但通过使用预调节器的电源良好信号作为PMIC启用来解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    这是电子的,我以后将扮演Sherry的角色,因为她将支持其他账户。  

    示波器屏幕下方是OVPGDRV (CH1)和 VCCA_3V3_DRA82 (CH2)的测试波形。 您可以看到VCCA需要很长的放电时间。 VCCA大约需要10秒才能降至0.4V以下,在此电压下,由于短路故障保护机制,TPS6594-Q1可以重新启动。 预调节电压为3.3 V,并附有原理图。 他们希望将关机和开机之间的时间间隔限制为2秒。 到目前为止,可能的原因是VCCA没有合适的放电路径。 您对如何解决这个问题有什么想法吗? 是否有办法加快VCCA放电?  

    非常感谢您的帮助!

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elec,

    我正在找另一位熟悉这个问题的工程师。 他将很快就如何解决问题与我们联系。

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael和您的团队,

    感谢您在此所做的努力。  

    附上客户提供的两个测试波形和示意图。 它们可以非常快速地打开和关闭12伏输入以执行7c测试。 12V通过降压为VCCA生成3.3V电压。 这两个测试波形之间的主要差异是TD = 7ms,而另一个是10ms。 您可以区分VIS文件名。

    即使应用了3.3V电源和vsys_sense,但OVPGDRV和VCCA仍然很低,这是一个问题。 初步地,我们怀疑VCCA放电非常缓慢。 我以前从未见过这样的问题。 请您提供一些建议吗? 谢谢。

    10ms_works fine7ms work_not well

    我们的客户也提出了几个问题,您也可以提供帮助吗?

    • 我们是否可以移除输入MOSFET? 是否会造成任何不良影响?
    • 除了将电阻器添加到GND之外,VCCA是否还有其他放电方式?
    • 我们能否将VCCA直接连接到MOSFET的电源?

    非常感谢您的耐心和帮助!

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,电子,

     MOSFET设计用于OV保护;如果通过  将VCCA直接连接到MOSFET电源来移除或绕过它;预调节器发生故障并将12伏电源传递到PMIC时,PMIC将会受损。  

     您能否帮助客户尝试以下电路?  建议以前解决类似的问题。

     下面的电路用于延长预调节器的PG负输出脉冲,以保持PMIC禁用,直到12V稳定,并且在PMIC EN引脚高电平之前,其3.3V输出也稳定。 器件TPS37/38-Q1可用于扩展PG低电平。  

     

      如果您有任何疑问,请告诉我。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    能否请您对出现此问题的原因进行一些分析? 我仍然无法完成。 您是否有相关测试报告? 或者您是否测试和验证OV保护功能并共享一些材料? 如果您没有,请帮助测试并提供一些反馈。 由于我因新型冠状病毒肺炎而被困在家里,我无法执行测试,我很难理解为什么。 非常感谢您的大力帮助。 谢谢!

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,电子,

     我已通过内部电子邮件将文档转发给您,因为文档已标记为“TI机密–NDA限制”。 最后一页详细介绍 了vsys_OVP外部FET故障短路检测。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    我将改用电子邮件。 非常感谢您的帮助!

    巴西,

    郑电气