This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:帮助确定输入电流监控的Kilim

Guru**** 2586265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092772/bq25895-help-determining-kilim-for-input-current-monitoring

部件号:BQ2.5895万

您好,

这里有一个带有BQ2.5895万的定制板。在引脚Ilim上有一个180欧姆接地的电阻器。

根据数据表(第8.2 12节),我可以通过测量VILIM (我对Ilim引脚上的ADC所做的操作)来监控输入电流(VBUS中的电流)。根据公式4,我可以计算输入电流。

但我不明白Kilim是什么。

电气特性表明,它的值介于320和390之间。 这会导致计算输入电流的差异很大。

我测量了VBUS (360mA)上的输入电流和在启用充电时的Ilim电压(178mV)。然后用上述公式计算回Kilim。但我得到的Kilim大约为290。

有人能请求帮助我理解Kilim吗?

这是常量吗? 如何确定计算输入电流的值? 我是否应采用Kilim的最小值,最大值或典型值来计算电流?

我是否正确理解了VILIM的最大电压为0.8伏?

非常感谢您的帮助!

此致Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    K_Ilim是一个常量,用于设置Ilim值,并作为通过Ilim引脚监控I_In的公式的一部分。 当确定输入电流限制时,您尝试使用Ilim针脚Kilim = 390 max进行设置。 在您的情况下,将Ilim = 390/180 = 2.167 A  

    ,2.5895万,这会导致计算输入电流的差异很大。

    Ilim针脚提供输入电流的参考,但不是精确的测量值。 数据表的8.2 12部分提供了一个示例,解释了260欧姆电阻和V_Ilim = 0.4 的输入电流应在0.615A到0.75A的范围内(基于K_Ilim的最小值和最大值)。 此外,Ilim和GND之间的电阻器容差以及ADC测量Ilim引脚中的任何错误都可能导致进一步的不准确性。   

    我2.5895万我是否正确理解VILIM的最大电压为0.8V?

    VILIM可以高于0.8V。 超低压电压超过0.8V表示设备正在进入输入电流调节。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Garrett的回答,

    我现在使用哪个Kilim值来计算I_In? 最小值/典型值/最大值?

    I_In电流是否在(VBUS)上,不是吗?

    非常感谢你的帮助

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    我建议使用TYP Kilim值来计算I_In。  

    i_in2.5895万 i_in是否404.8339万是否为404.8339万为当前接通(VBUS)是吗?

    正确的I_In是Vbus上输入到IC的电流

    此致,

    Garrett