This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092577/power-management-forum

部件号:LM7.4701万-Q1
主题中讨论的其它部件: LM7.4721万-Q1, LM7.48万-Q1, LM7.47万-Q1

大家好

我的客户正在寻找具有以下规格的高侧保护解决方案(汽车,卡车):

额定电压:24V (16V ... 36伏)

最大电流:150A

极性反接保护,无TVS,符合ISO7637标准

他们确实查看了多种设备,例如LM7.4701万-Q1。

您能否推荐最适合的TI器件?

您是否有适用于这些规格的应用电路?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli:

    对于无TV,极性反接保护和150A负载电流LM7.4721万-Q1将是正确的选择。  此器件中的集成VDS钳位功能使输入TVS的系统设计更少,可用于汽车ISO7637脉冲抑制。 此外,集成升压转换器可实现低IQ和更高的栅极驱动电流(适用于在高电流应用中并行驱动更多FET)。

    此设备可在TI.com上预览,预计将于今年5月底或6月初批量投产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    感谢您的快速回复!

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    以下 是 有关slyt818.pdf的问题 

    您可以评论吗?

    此致

    Ueli

    ----------------

    “根据slyt818.pdf文件,对于无电视功能,我们需要外部MOSFET在全负载电流下提供30-50mV正向下降,这意味着总0.2 的电阻为0.3mOhm,在极低…Ω

    使用较高的总RDS (例如1.6mOhm (240mV正向下降))会有什么后果? 功耗问题?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ueli:

    建议 在满载电流时使用30-50mV正向下降的概念与 无TV-less功能无关。 这与线性门控件有关,建议用于采用此控制技术的所有设备(LM7.47万-Q1,LM7.48万 -Q1)。 您可以在LM7.4721万-Q1数据表部分9.2 2.4 选择:Q1'中找到此建议背后的逻辑,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli