This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万EVM-066:输出电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093032/tps61094evm-066-output-voltage

部件号:TPS6.1094万EVM-066
主题中讨论的其他部件:TPS6.1094万

您好,

我们正在评估此EVM,并想知道为什么即使选择自动降压升压模式或强制降压,我们也无法获得所需的输出电压(3.3V)。
 VOUT 始终等于VIN。

VIN - 5伏,来自USB
Osel:R33/3.3V
Vchg:R5 / 2.6V
Ichg:R26/250mA
负载:10mA

Ichg和Vchg在这两种模式下似乎工作正常。
我们还尝试了来自蓄电池的VIN 3.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在自动降压/升压模式下,如果输入电压高于Osel电压, 则输出电压等于输入电压,对于您的应用来说,输入电压为5V。 当输入电压低于设置的升压调节电压时,输出为3.3V。 TPS6.1094万还将器件的输出直接连接到强制降压模式下的输入。 所以如果Vout等于Vin,我认为这是正常的。

    此致,

    Eric Yue