This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.2421万:引脚4 (启用引脚)处没有串联电阻器时不工作!

Guru**** 2383190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087093/lmr62421-not-working-without-a-series-resistor-at-pin-4-enable-pin

部件号:LMR6.2421万

我正在使用LMR6.2421万作为升压调节器,输入电压为3.1V至4.2V,输出电压为12.0 ,200mA。 我组装了5个原型,非原型正在工作,以放置一个100K欧姆电阻器,并与使能引脚串联(引脚4)。

数据表未提及或暗示必须将串联电阻器置于引脚4处,而数据表中的所有应用电路都有。  

我想知道这是否真的有必要?  

谢谢大家。

此致,

Elcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Elcio:

    可以省略带有EN引脚的电阻器,您只需将引脚连接到Vin或由GPIO控制。 希望答案可以帮助您解决问题。

    BRS,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    感谢您的回答。  

    对于一些我没有放置EN引脚电阻器的情况,调节器LMR6.2421万会损坏。 我已验证它与电阻器无关。 电阻短路了,操作模式没有区别,在3.7V直流以上工作时,

    我验证的是:当没有负载且输入电压低于3.7Vdc时,LMR6.2421万停止工作。 输出晶体管似乎打开, 输出(引脚1)处没有开关信号。

    我损坏了6个部件,无法找到 问题。 我已监控输入电流,没有高于2.1a的峰值电流。 26Vp以上没有电压峰值;反馈针脚电压始终低于3V。

    我不确定EN引脚处是否存在低于-0.5V的负电压峰值。 使用200MHz示波器时看不到任何内容。 由于数据表中没有提到负峰值持续时间,我认为Vin和EN引脚处的负脉冲小于5ns是会发出怪声的。

    可能是调节器在振荡。 所有去耦电容器都焊接在接近Vin引脚的位置,轨道长度小于5.5 mm。 请在下面找到布局和示意图的屏幕截图。

    我订购了新零件以继续测试。

    到目前为止,我还不知道是什么损坏了电脑控制器。

    请告诉我您是否能发现某些事情或有任何建议。  

    谢谢!

    此致,

    Elcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Elcio:

    您的意思是,如果添加EN电阻器,芯片可以在所有条件下正常运行,如果没有此电阻器,当Vin低于 3.7V且无负载时,芯片将会损坏?

    通常,我们不需要将此电阻器用于其他升压芯片。 但 LMR6.2421万是相对较旧的芯片,我不知道它是否对 EN输入有特定要求。 如果添加电阻器没有问题,并且PCB上有用于它的布局空间,您可以将其添加到PCB上吗?

    请使用 万用表二极管齿轮 测试芯片针脚的ESD二极管,以检查哪个针脚是否损坏? 您能否测量Vin,EN,SW和Vout的波形以进行检查?

    当前应用与EVM设计类似,您可以参考用户指南sch。 对于布局,SW-D1-Cout -GND是最重要的短环路。 C28在当前布局中与IC相差甚远。请将一个小封装和值电容器放在靠近芯片的位置。

    我觉得这种设计和布局还可以改进。 但是由于布局很难改变,如果添加EN电阻器可以解决问题,我认为这是最简单的方法。

    此致,

    Eric Yue