This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5.3604万:PGOOD电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093165/tpsm53604-pgood-voltage

部件号:TPSM5.3604万

除了建议的最大电压18V和电流阱要求3mA之外。 PGOOD能否被拉至系统内的任何电压?

例如,我们希望将其以10k的功率向上拉至下游3V3导轨,而我们的转换器输出5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的,以下是数据表中的电源状态良好说明

    电源良好引脚:漏极开路输出,如果反馈电压不在指定的窗口阈值内,则断言为低电压。 需要kΩ kΩ μ A至100 μ A上拉电阻器,可连接至V5V引脚或其他低于22 V的直流电压。如果不使用,此引脚可保持打开或连接至PGND。

    谢谢