This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万-Q1:如果CBOOT值过大,可能会有什么问题?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093160/lm61460-q1-what-is-possible-concern-if-cboot-value-is-too-big

部件号:LM6.146万-Q1
线程:LM6.146万中讨论的其它部件

嗨,如果CBOOT值过大,可能会有什么问题?  例如10uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电容器过大会延长启动和关闭条件下启动电容器电压的积聚和放电时间。  内部充电电路也需要在更长的时间内使用其最大电流功能,这可能会导致一些意外问题。  

    由于启动盖没有任何其他外部功能,仅用于LM6.146万,因此请让客户按照数据表中的推荐值进行操作。  

    谢谢