This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4202万:启动UVLO功能

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093077/tps54202-boot-uvlo-function

部件号:TPS5.4202万

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. 移除低于2.1V的启动UVLO违规后,是否会在不使用OCP或热关机(例如xx个周期)等任何计时器的情况下自动返回切换?

我假设在删除引导UVLO违规时,它将立即返回。  

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,一旦启动UVLO电压大于2.1V(typ),设备将再次开始切换。

    BRS,

    年轻