This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.6003万:可靠性报告中使用温度和测试温度之间的差异

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091651/lm76003-difference-between-usage-temp-and-test-temp-in-reliability-report

部件号:LM7.6003万

大家好,

我正在为该项目准备一份可靠性报告,我们正在使用多个TI器件。 我正在从以下链接下载可靠性数据-

www.ti.com/.../estimator.tsp

报告中提供了两种温度-

  • 使用温度- 55C
  • 测试温度- 125C

请告诉我们两者之间有何区别。

 此外,如果FIT是0.2 ,则表示每1E9设备小时发生0.2 故障。 以下陈述是否也正确?

  • 每1E6设备小时的0.0002 故障

此致,

Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aditya:

    让我联系我们的可靠性工程师,并就此向您提供更多信息。 请在1-2天内回复。  

    此致,

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用温度是您在系统中使用的温度。 测试温度是在HTOL测试期间TI测试的温度。 计算将HTOL数据减额以供客户使用。  

    0.2 的适用性是1E9小时内的0.2 故障。  

    要评估应用程序中的适用性以获得系统级别的适用性,您可能需要参考此信息。 https://www.ti.com/lit/an/spraby3/spraby3.pdf?