This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2148万:PGOOD -触发条件总结

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092905/tps62148-pgood---trigger-conditions-summary

部件号:TPS6.2148万

大家好,
通常,我会花时间查看DS以帮助回答此问题,但我目前资源紧张。

我需要知道PGOOD工作方式的概要。

1)输出电压 和PGOOD如何(我是100 % ,确定这在DS中)
2) EN引脚电压和PGOOD的工作原理

可以触发PGOOD的任何其他方式高/低
(过电流等)

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    PG引脚是漏极开路输出,需要一 个上拉电阻器来达到VIN处输入电压的电压水平。 它可以吸收2 mA电流并保持
    其指定的逻辑低电平。

    如果EN=HI且PG > VTH_PG,则PG为高。 如果EN=HI且PG < VTH_PG,则PG为低。 当由于EN,UVLO或热关机而关闭设备时,PG低。 VIN必须保持存在(>0.7V),PG引脚才能保持低电压。

    以下是表格摘要:

    VTH_PG阈值在EC表中提及:

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    阿莫