This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:组件值和Q系数看似不可解决的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092839/bq51050b-seemingly-insoluble-problem-with-component-values-and-q-factor

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:BQ50.0212万,, BQ50.0212万A

您好,

我们注意到,bq5.105万B正变得越来越旧,bq50.0212万发射器现在已成为NRND。 虽然我们对替代产品完全开放,但由于零部件可用性问题,这是第二次换用。

该设备是一种小型佩戴式环,具有15mAh电池,7 mm 最大PCB宽度,需要一种感应充电解决方案。

0.2 mm 节距上基于印刷电路板的12转线圈的电感约为0.5uH。 它的直流电阻也约为2500 mΩ Ω

这表示C1和C2的值约为3500nF和50nF。

这里的问题是线圈的高电阻意味着Q值计算为1.19 ,这与最小值77有很长的距离。

据我所见,基于印刷电路板的小型线圈(低电感,高电阻)不可能提供两位数Q的值,更不用说77 +了

因此,这是问题1,问题是:

  1. Q值有多重要?
  2. 我们是否尝试将方形销钉敲入圆孔(即,我们是否应该寻找不同的解决方案?)

关于另一个问题- Ros

使用R1 22k和R5 1.2k设置1C电流和0.05C切断似乎足够简单。 虽然数据表中未指定Ros,但此处论坛中建议的值为20k,但鉴于R1的高值,该20k值是否仍然适用?

最后一个问题- Rfod

如果我们想禁用FOD,该值应该更高还是更低? 我们别无选择,只能使用坚固的金属底板,如果通过FOD检测到这种情况并关闭充电,这将是一种遗憾。

此致

*弗里曼博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最好使用论坛的PM功能处理大多数问题。  我将与您联系。

    注意—BQ50.0212万A不推荐用于新设计(NRND),但不推荐用于生命周期结束(EOL)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bill