This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3852:关于UC3852的频率设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092746/uc3852-about-the-frequency-design-of-uc3852

部件号:UC3852

UC3852的COMP端子电压应控制在什么范围内? 请问芯片在何种情况下会进入频率受限的工作模式? 应如何设计斜坡端锯齿波的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ruirui:

    感谢您对UC3852 PFC控制器的关注。

    UC3852的数据表可能有点难理解,因此我建议查看此应用说明( https://www.ti.com/lit/pdf/slua108 ),其中包含有关 使用该设备的更多详细信息。  特别是 第17页(3-241)更详细地讨论了斜坡电压范围。 注意:中间段落指出"斜面引脚的最大电压约为9V...",此处的关键字是"约"。  数据表方框图(第3页) (和规格表)表明COMP已夹紧至10V。  斜坡通过约0.7V压降的二极管连接到PWM比较器,因此斜坡电压必须能够摆动> 9.3V,以便在COMP = 10V时触发PWM关闭。

    最大频率限制可能发生在输出过压(OV)条件下,这通常发生在卸载步骤或输入 线路电压突然增加之后。  当输出电压暂时超过稳态调节水平时,COMP电压将下降。 根据OV的严重程度和/或持续时间,COMP可能下降到0V。  一旦COMP降至~1.7V (斜坡二极管的0.7V + 1.0V斜坡复位放电阈值)以下,斜坡电压范围将被“捕获”在0.2V至1.0V之间。  这将设置OV条件下的最大频率。

    斜坡频率的选择和设计取决于其他几 个参数目标和权衡。  我建议按照应用注释 设计过程来确定这一点。  但是,通常 ,其中一个主要标准是避免在可听频率范围内工作,因此在最坏情况下,最低频率(最大斜坡时间)的目标是远高于20kHz。   应用说明讨论了这些注意事项。

    此致,
    Ulrich