This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万EVM:学习周期失败(QEN位始终为低)

Guru**** 2523500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092293/bq27510evm-learning-cycle-fails-qen-bit-always-low

部件号:BQ2.751万EVM
主题中讨论的其他部件: BQ2.751万BQSTUDIO

尊敬的各位:

我尝试 使用bq2.751万EVM和bqstudio操作bq2.751万的学习周期,我遵循了以下步骤:

  1. 发送it_enable命令。  
  2. 发送重置命令。

注: 处于控制状态的QEN位仍为低。

  1. 让蓄电池以C/10速率放电,直至电量耗尽。
  2. 让电池静置6小时。
  3. 发送it_enable命令。  
  4. 发送重置命令。

注: 处于控制状态的QEN位也仍然较低。

开始充电(C/2),直至电流降至零,电压升高至充电器电压,但处于控制状态的VOK位也仍然很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待此问题的任何回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我发送REST cmd时  ,标记寄存器中的DSG位设置,而不是SLUA903 3.2 中提到的控制状态寄存器中的RUP_DIS位(这是正常吗?)

    在同一文档中,3.2 提到在清空电池后启用电池,在5个结论中提到清空电池然后启用电池(哪一个是正确的?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Khaled:

    学习周期的充电部分似乎未成功,仪表未能学习Qmax。 不幸的是,如果没有日志文件,我很难知道发生了什么。 您是否可以在学习周期中记录另一次尝试(休息后只从空充电就可以了)并进行分享? 您是否还可以共享您为充电终止设置的配置/值?

    发送it_enable命令后,QEN应强制为1。 您还应该避免过多地发送重置命令,因为我认为这是导致此故障的原因。 电池放电并休息5-6小时后,您可以发送it_enable,而不发送重置。 确认位是否正常,然后开始充电。  充电时,查找要设置的FC,这表示有效的完全充电终止。   

    至于其他问题,我不明白为什么发送重置命令后DSG位会很高。 只有当仪表看到正在放电(负电流)时,DSG才会高电压。 同样,我认为您应该避免在学习周期中发送重置命令。 至于与it_enable的差异,则与放电的不同目的有关。 第一次放电只是为了耗尽电池电量以开始此过程,因此我们禁用它,以便在此过程中不会更新阻抗。 第二次放电是学习阻抗,因此我们希望为这一个打开it_enable。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循以下步骤:

    1. 将蓄电池放电至耗尽状态  
    2. 电池释放 6小时
    3. 发送命令it_enable  (数据存储器->气体测量->状态-> IT启用仍等于01)
    4. 插入充电器
    5. 在标记寄存器设置中的FC位时,拔下充电器  
    6. 让电池放松3小时

    注:VOK位和QEN位低,到目前为止从未高过

    我想问题可能是由于VOK位低而引起的。 在发送it_enable命令后,数据存储器中的IT Enable从00更改为01,但  控制状态寄存器中的QEN始终较低,我不知道为什么??

     e2e.ti.com/.../LearnCycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Khaled:

    感谢您提供日志。 我认为QEN问题导致了您所建议的问题。 要明确一点,当您发送it_enable时,您会看到VOK变得很高,但QEN从未变得很高? 您在发送命令后也没有重置? 这绝对是奇怪的。 要确认,您是否可以执行此过程?

    1. 重置所有内容
    2. 导出.GG文件(之前)
    3. 启动日志
    4. 放电和放松>5小时
    5. 发送it_enable
    6. 再次充电
    7. 再次放松
    8. 结束日志
    9. 导出.GG (之后)

    很抱歉要求提供更多数据,但我不明白为什么QEN应该保持较低的水平。 您可能还想在打开完全访问权限时尝试。 我认为这不应该做任何事情,但如果可能,值得尝试。  

    此外,您可能需要解决此问题:

    从您的日志中,很抱歉标签不是很好。 为什么端部附近的电压峰值接近5V? 我看到您的充电端接正常,但如果电池实际达到5伏,则有可能发生损坏甚至火灾。 这只是与充电器的端接有关吗?

    无论如何,祝您好运。

    谢谢!

    Alex M.