This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:启用/禁用功能的响应时间?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093639/tps7a4001-response-time-of-the-enable-disable-feature

部件号:TPS7A4001

你(们)好

是否有tps7A4001上启用/禁用功能的响应时间或瞬态功能的数据?

我在数据表中没有找到任何内容。

与50至90V输出配合使用,具体取决于应用

谢谢

Pinhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pinhas,  

    我对此事的拖延深表歉意。 我们目前没有此数据可供提供。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛中是否有任何用户可能衡量了此响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pinhas,  

    请随意浏览该论坛,遗憾的是,我不知道该论坛。  

    谢谢!  

    McKyla