This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:LMG1025-Q1和LMG1210之间的差异

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1025-Q1, LMG1020, LM5113-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097305/lmg1025-q1-difference-between-lmg1025-q1-and-lmg1210

部件号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其它部件:LMG1210LMG1020LM5113-Q1

您好,专家,

我们的客户正在开发用于汽车的LIDAR应用程序。 他们需要5-10ns脉冲来驱动激光LED。 我看到我们只有 具有自动版本的LMG1025-Q1。 但是激光公司推荐LMG1210,我想知道我们是否有  自动版本的LMG1210?  LMG1025-Q1和LMG1210有何区别? 谢谢。

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elec,

    我们的设备专家目前不在办公室。 他们应在下一个工作日内回复您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    感谢您联系我们!

    LMG1025-Q1是一种汽车合格的单通道低侧驱动器。  LMG1210是半桥非自动GAN驱动器。 这两种设备是您 所指的还是LMG1025-Q1和LMG1020? LMG1020是我们的非汽车低侧GAN驱动器。

    如果您正在查看半桥驱动器,TI的LM5113-Q1是汽车合格的GAN半桥驱动器。

    谢谢!

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我正在为LIDAR项目寻找自动设备。 半桥或高侧开关将适用,因为所有LED共享都连接在阴极处。 客户需要5-10ns行驶脉冲。 看起来 LMG1210 可以满足规格要求,但它不是自动的。  LM5113-Q1的最小输入脉冲为10ns,较大。 那么,我们是否拥有合适的汽车设备? 谢谢。

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    好的,谢谢您的澄清!

    我会让我们的半桥Gan专家为您研究一下!

    谢谢!

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    LM5113-Q1是我们唯一一款符合汽车资格的GAN半桥驱动器。 我们的汽车专用隔离驱动器具有相同的10ns最小脉冲宽度。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    高侧开关怎么样? 是否有任何高开关设备可以输出5-10ns脉冲? 谢谢。

    巴西,

    郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    您可以通过在部件号搜索栏中输入"Q1"来查看此页面上的汽车高端开关。 为了进一步支持高侧开关,我建议使用描述中的其中一个零件开始新的螺纹。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html

    谢谢!

    Daniel W