This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3848频率和占空比

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097581/uc3843-uc3848-frequency-and-duty-cycle

部件号:UC3843

尊敬的先生:

我们正在基于UC3843启动和测试DC-DC (反向)转换器(VIN:32至75V DC和输出24V和15W),我们正在门(波形中的洋红色线)和MOSFET漏极到源( 波形中的青色线)上获取多个脉冲, 由于此线路和负载调节在10 % 周围非常差且变压器发出噪音,因此获得这些额外脉冲的原因是什么?

产生这些额外脉冲的可能原因是什么?

期待支持,提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您有附加的波形时,什么是负载条件? 如果您添加一些负载,上述波形会消失吗?