This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:TPS7.4801万:PSRR测试问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089504/tps74801-tps74801-questions-for-psrr-test

部件号:TPS7.4801万
主题中讨论的其他部件: THS3120

您好,专家,

我有 一些需要您帮助确认的问题,如下所示:

1.我在DS中看到了如下所示的典型值,您能否帮助您了解最小值和最大值? 因为客户要在其主板上验证PSRR,并确保测试结果通过我们的标准。

  

2.对于PSRR测试,客户将添加来自功能发生器的VAC,VAC应是信号的正弦波,对吗?

3.由于客户不喜欢使用"AP"进行PSRR测试,而PSRR测试可以是扫描频率域与增益,因此您是否有建议的频率来检查PSRR? 就像1kHz,10kHz或您建议的其他频率一样。

4,您是否有PSRR测试报告可以与客户分享?

此致,

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mark  

    很遗憾,否,我们通常不会为此提供最大值和最小值,因为这会因频率,板布局和设置而异。 我可以查看其他建议,并在2-3个工作日内回复您,以帮助解决其他问题。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    好的,期待您的回复。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    很抱歉没有提前想到这一点。 我们有一个关于如何测量PSRR的应用说明,详细介绍了测量PSRR的不同方法。 方法2是推荐 的https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf?ts=1649091415698。  

    正确,他们需要使用sin波。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    客户尝试如下计算PSRR,您能否帮助检查结果是否符合TPS7.4801万规格?

    VIN= 3.3V

    输出电压= 1.8V

    输出= 0.04A

    客户 在1kHz时测量PSRR和VAC = 1V (p-p),然后得出以下结果。

    脉动(输入)= 8.8 mV

    脉动(输出)= 4.8 mV

    PSRR = 20 log10 (纹波(输入)/纹波(输出))= 20 log10 (0.0088 / 0.0048)= 5.264dB

    您能否帮助判断PSRR的结果是否符合TI TPS7.4801万设计?

     您是否有PSRR测试报告可以与客户共享?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    示波器是否具有FFT功能? 如果是,请发送纹波(输入)和纹波(输出) FFT示波器快照。  

    最佳,  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    要与客户核实,本范围不支持FFT功能。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外两个问题需要您帮助检查:

    1.客户将1V峰值到峰值交流信号添加到输入,但范围中仅显示测量值8.8mV,您知道原因吗? 我看到文档使用THS3120进行测量,这是否意味着我们需要工具进行PSRR测试? 如果客户没有THS3120,您是否有其他推荐方法来测量PSRR?

    2.如果输入端存在1V峰间交流信号,根据公式PSRR = 20log (1V/4.8mV)= 46db,它看起来与 数据表中显示的60dB不一致。您有任何评论吗?

    3. PSRR测量的首选方法是什么? 我知道您按上述方式共享文档,但我们仍有一些问题。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    你有什么评论吗?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    1)对于PSRR,您需要进行小信号分析,如最大100mV THS3120是一款高速放大器,用于帮助获得信号,如果您没有使用此放大器,则测量无法使用示波器以这种方式测试PSRR。 在这里很难看到小信号差异。  

    2) 1V不是小信号分析,因此这不是有效的PSRR测试。  

    3)您是否有可以使用的Bode 100? 这将是首选的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    问题1:因此,如果客户遵循文档(LDO PSRR测量简化(修订版 a)(TI.com),对吧?  

    问题2:但我在 文档中看到1V(p-p)@1kHz是测试条件。PSRR测试的正确信号是什么?  

    问题3:如果使用bode 100,您是否有指南与客户分享如何测量PSRR,如何连接?  

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    如果您使用示波器获得准确的测量值,则需要某种放大器来增加信号。 是的,它显示为1V,因为他们使用放大器来增加信号。  

    此pdf和图表应能帮助客户,需要一个汇总放大器,在LDO前进行滤波,然后是一个放大器,用于网络 PSRR测量。

    希望这能有所帮助!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,McKyla,

    上周,客户 使用了“Bode 100网络分析器”和“J2120A线路注射器”来测量TPS7.4801万的PSRR。

     

    LDO (TPS7.4801万)设计如下。

    VIN= 3.3V

    输出电压= 1.8V

    输出= 0.04A

    以下是我们验证的PSRR测试结果,请帮助确认 TPS7.4801万的测试结果是否正常? 同时,请告诉我们如何判断PSRR曲线是通过还是失败?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    你可以评论吗?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    很抱歉耽误您的时间。 由于Vin,Vout等存在差异,此图与数据表图形相对相似。 您是否知道客户使用了哪些输出容量? 这可能会造成较高频率的差异。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    客户已卸下LDO的所有输入电容器,输出电容器为2*22uF + 1*0.1uF。

    您能否帮助确认测试结果是通过还是失败?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    我不确定客户要寻找哪种答案,因为PSRR会根据不同的变量和不同的频率发生变化,这不是通过或失败测试。 这是一个我们根据典型指标的商品样本来描述的图形,而不是在最终测试时测试的图形。 客户使用的盖子与数据表中定义的测试条件不同(见下文)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,McKyla,

    以下是客户需要与您确认的内容:

    1. 在我们的设计应用中使用TI LDO解决方案时,是否有必要验证PSRR?
    2. 如果是,如何从设计角度判断PSRR测试曲线是否存在任何问题或疑虑?
    3. 如果没有,请告知我们原因是什么?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    您能澄清这个问题吗?  

    您是否想知道如何使PSRR曲线与数据表中的曲线更接近? 相同的输出电容将有所帮助。 如果您注意到图表的膝关节位置和折弯的转动位置,它与数据表中的类似。 查看膝关节(或图形的旋转位置)以比较两个不同的PSRR图是一种很好的方法,可以查看相似点,并验证两个不同部分之间的功能是否相同(如果电容不同)。 由于电容不同,较高频率的差异会更大,较低频率的差异会更大。  

    如果您想知道PSRR是否可能是您的特定应用程序的问题,这将是客户需要访问的问题。 我无法从系统角度提供指导,因为这不是我们的专业知识。  

    如果您想了解其他信息,请予以澄清。 我希望此信息有所帮助。   

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,McKyla

    我同意你的看法,不同的测试条件会有一些不同的测试结果。  

    根据您的经验, 测试PSRR一般需要哪种应用程序?  

     对于客户应用,他们在机架服务器项目上使用TPS7.4801万,我以前似乎从未在服务器应用上测试过PSRR,您认为有必要 进行测试吗?

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,  

    这必须是客户决定的事情,如果需要测试,我们不能以某种方式说。  我可以帮助解决有关LDO功能和/或LDO遇到的问题的任何LDO相关问题,但我不能就这种性质的事情打电话,这将留给客户处理。  

    谢谢!  

    McKyla