This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4253万:拔下USB电缆时断电

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097668/bq24253-loss-of-power-supply-when-removing-usb-cable

部件号:BQ2.4253万
主题中讨论的其他部件:bq2.408万

嗨,

我对这种充电 芯片的功能有疑问。 假设我 的系统已开机,我同时正在为LiPO充电。 现在,我想知道如果我拔下USB电缆会发生什么情况。  这是否会导致系统因短暂断电而重新启动? 我的意思是在充电和系统运行时,电流从电源输入流至蓄电池和系统。 当我现在取下电源输入时,此芯片的速度是否足以从充电模式切换到放电模式,从而使我的系统不会断电(即使是在短时间内)? 或者,我是否必须采用 bq2.408万之类的芯片,电池也直接连接到系统?

最佳,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    BQ2.4253万无需重新启动系统即可从充电模式切换到放电模式(仅限BAT)。

    这是由于BQ2.4253万是 电源路径设备。

    谢谢,如果您还有其他问题,请告诉我,

    杰克逊