This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.941万:连接顺序错误

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097202/bq29410-wrong-connection-sequence

部件号:BQ2.941万

大家好,

 如果(例如,在制造过程中)蓄电池单元与IC针脚VC1,VC2,VC3,VC4之间的连接顺序错误,BQ2.941万是否会损坏? 我想不是。 只能激活OUT引脚,正确吗?

请确认或更正我的假设。

谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    数据表显示,如果未按正确顺序连接单元格,可能会导致输出激活不正确。 不应销毁设备本身。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    我不喜欢您的回答中的“应该”;-)请您确认 ,如果连接顺序错误,IC将不会被销毁。

    谢谢,最好的Regardfs,

    汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    请参阅数据表中的"绝对最大额定值"表。 无论连接顺序如何,只要针脚电压不超过这些值,部件就不会损坏。

    谢谢!
    Caleb