This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022几个问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092844/lm5022-lm5022-several-questions

部件号:LM5022

大家好,

请帮助您回答数据表中的以下问题吗? 谢谢。  

1.限流方程式36.

如何获得方程式36? 特别是(Vo-Vin)*3*D/(L*FSW)。

为什么(Vo-Vin)*3*D/(L*FSW)影响R_SNS计算?  

2. R_S2电阻器

除电流限制功能外,R_S2电阻器是否有任何其他影响? 我们可以将R_S2设置为0吗?  

在实际测试中,我们尝试将R_S2设置为0。 而这将带来不稳定的问题(责任改变)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hollis,

    感谢您通过e2e联系我们。

    LM5022 ia 控制器,使用峰值电流模式控制反馈回路。
    数据表 说明:输出电压调节基于电流模式控制

    该零件使用内部峰值电流模式控制回路和外部电压 反馈回路。
    峰值电流模式控制始终处于活动状态,无法禁用。

    因此,根据数据表,电流感应输入引脚用于以下用途:
    用于电流模式控制和电流限制的开关电流输入。

    换言之:
    CS引脚不仅仅用于 过电流保护 目的。
    仅 使用 反馈回路的FB和COMP并 将CS连接到 GND,部件无法正常工作  
    因为最重要的内部电流反馈回路将会丢失,并且它不能真正地调节这种方式。  

    因此,请按照所述连接CS引脚,并按照 章节8.2。2.8 和8.2。2.9 中所述计算电阻器和电容器。

    此致,
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hollis,

    我有两个星期没有收到你的意见。

    我们可以关闭线程吗?

    如果将来有新问题,您可以随时重新打开它或创建新问题。

    谢谢,此致,

    哈利