This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:欠压保护

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ4050, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097419/bq28z610-undervoltage-protection

部件号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件: BQ4050BQ40Z50

我们正在评估用于医疗设备的两个电池,其中一个使用BQ28Z610,另一个使用BQ4050。 我们注意到BQ4050为欠压提供了"永久故障"模式(可配置阈值,默认为2.2 V),但BQ28Z610 "永久故障"模式不支持欠压。 BQ28Z610的设计中是否有一些东西不需要欠压"永久故障"状态(例如,充电监控功能可在故障发生之前捕获故障),或者我们是否应该考虑使用BQ28Z610,因为它不会阻止深度放电后充电? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Travis,

    bq4050具有许多PF模式,而bq28Z610只有少数。 这取决于我们设计FW时的优先级。 bq28Z610具有非PF欠压保护,理想情况下应防止任何过度放电。 当然,它没有像您指出的那样提供额外的PF保护。 如果您想要一个具有低电压PF的阻抗轨距,我们确实有BQ40Z50系列。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.