This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器,带增压器

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097476/li-ion-battery-charger-with-booster

主题中讨论的其他部件:BQ2.5616万

我是电池管理系统的新手。

我正在寻找 一款独立的单节锂离子/聚合物电池充电器IC ,带5V增压器。

来自5V 2A适配器的充电输入和升压输出必须具有5V最小1A电流支持。

IC需要输入保护和放电保护。  

请支持查找正确的部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chinnan,

    如果5V增强输出返回到输入并由电池供电(OTG /反向模式),则BQ2.5616万可能适合您。

    此致,

    Jeff