This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.5383万:计算工具出现问题

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096861/tps55383-problem-with-calculation-tool

部件号:TPS5.5383万
主题: TPS5.5386万中讨论的其它部件

您好,

我下载Excel 计算工具以选择正确的组件。

我需要从24V转换5V/2A和12v/2A。

PVDD1=VOUT2=12V

PVDD2=24V

为什么VOUT2标记为红色?

请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    感谢您与我们联系。 请在下面找到我的意见:

    (1) PVDD1和PVDD2是否共用相同的输入电压? 如果我理解正确,则Buck1的输入来自Buck2的输出?

    (2)我认为红色标记是因为文件设置错误。 我也在Excel中尝试过,发现当VOUT2大于4.5V时,此块将标记为红色。 但是,转换器的输出范围是输入电压的0.8V至90 %。 您可以忽略此红色标记。 TPS5.5383万可以支持VIN=24V和VOUT =12V。

    (3)为了更好地验证此设计,建议使用TINA或PSpice仿真工具验证Excel工具推荐的规格并检查波形。

    如有任何其他问题,请告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢您的帮助!

    我还有几个问题:

    1.我的PVDD1就像你说的那样(它来自VOUT2)。 我需要延迟vout1的启用引脚?

    2.我能否相信TINA的模拟能够保证电路的可靠性?

    3.在模拟中,当我保持ILIM2 FLY (在这种情况下,电流限制为3A)并且RLoad需要~2A 1毫秒后的输出下降时,我遇到了一个问题。

      我需要将ILIM2连接到BP (在 这种情况下,电流限制为4.5A)以解决问题,我不知道为什么?  

    感谢你的帮助。

    BRS,

    镜像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    感谢您的更新。

    1.您是否使用如下所示的级联供应? 如果是这样,则需要保持以下条件:

    (1)在启用输出1之前,输出2上的电压足以支持输出1。 此要求可通过启用功能延迟或在输出2处于调节状态后选择输出1的顺序排序来实现。 这意味着您需要Vout1的延迟启用引脚。

    (2)输出2负载所消耗的电流与进入PVDD1的电流之和必须小于输出2的过载保护电流级别。

    2.是的,仿真结果可被视为参考,并可帮助您选择更合适的零部件。 但是,仍需要进行基准测试,以确认它是否正常工作。

    3.您使用哪种仿真工具? 请您给我发送您的模拟文件,以便更好地分析此问题吗? 您需要的输出2电流限制是多少?

    4.请问您为何选择此零件? 这是一种新设计,还是您选择它来实现您关心的一些特殊功能?  

    希望它能有所帮助。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢您的回复,我将回答您发送给我的内容:

    1.我按照您的回放所述连接组件。 因此,如果我将SEQ引脚连接到BP引脚,我不需要在EN引脚中设置延迟?

    2.can我使用TINA模拟进行测试工作台?   

    3.我使用TINA模拟(我的模拟附加到我的回放中)我 所需的Vout2和Vout1的输出电流为2A。但在您所说的之后  

      在您的回放中,我了解过电流时的压降为何为3A。

     无论如何,如果你能看到我的模拟并检查是否有更多的错误  ,我将非常感激。

    我选择此组件用于新的电源设计。 如果您能提供更好的组件,我将不胜感激。  
    e2e.ti.com/.../tps5.5383万-_2D00_-autosave-26_2D00_04_2D00_26-12_5F00_35.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    1.是的,您可以将SEQ引脚连接到BP引脚。 在这种情况下,启用output2后,允许output1在output2达到规定值后启动约400us。 即,按顺序启动,其中output1是output2的从属设备。 它将自动满足级联供应。 您不需要添加额外的EN1延迟。  

    2.我认为TINA可以用作模拟工具。 但是,您仍需要构建评估板,以便从实验视图验证您的设计。

    3.很高兴你解决了你的问题。 我还会检查您的模拟,并很快为您提供反馈。

    谢谢! 如果有任何其他问题,请随时告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    我已经查看了您的模拟文件,我有一些意见和建议,如下所示:

    1.您是否对主板尺寸有要求? 如果是,建议选择600k版本,即TPS5.5386万。 您还可以调整设计波纹电流以降低电感器的值。

    2.推荐使用从输入引脚到接地的附加0.1 -UF电容器,以提供高频滤波。

    3.对于输出电压电阻器,我们通常从底部电阻器开始,大约为10k。 更大的值电阻器将有助于提高效率。  

    4.如果您想查看模拟结果与输出电流,您也可以在电路中添加电阻负载。 它目前处于空载状态。

    希望它对您有所帮助。

    如果还有其他问题,请告诉我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    tps5.5383万大于TPS5.5386万? 在照片中,它们的尺寸看起来相同

    2.您可以告诉我如何在输出中添加电阻器负载?

    BRS,

    镜像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    1.切换频率将影响电感器的值,从而影响电感器的尺寸和板的尺寸。

    2.例如,如果负载为2A,输出电压为5V,则可以在输出电压和接地电阻(2.5Ω Ω)之间添加一个电阻。 您也可以添加2A的电流源。 它也会起作用。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    我得到了你所说的,非常感谢!!

    最后一个问题,如果您有编辑此电路的技巧,我将非常感谢。

    这是我的第一个电路,我对编辑没有太多的了解。

    非常感谢您的帮助!

    BRS,

    镜像   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    没问题。 您的意思是使用此模拟工具的提示吗? 如果是,请找到下面显示的按钮。 如果您想要添加电阻器,您可以直接将其拖放到电路上。 如果您需要除基本组件之外的其他组件,您可以单击"开关","仪表"或"源"等。 您可以在单击"源"后找到当前源。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    很抱歉,你弄错了。
    我指的是编辑电路的提示,这是我第一次使用电路编辑器,我不知道需要注意哪些细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    不用担心。 我认为你的线路很好,除了前面提到的评论和建议。  

    谢谢! 如果有任何其他问题,请随时告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    非常感谢!!

    非常感谢您的帮助

    BRS,

    镜像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    没问题。 我将首先关闭此线程。 您也可以在出现更多疑虑或问题时重新打开。 谢谢!

    BRS

    卢西亚