This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:基于SMBus的充电器IC

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096380/bq2085-smbus-based-charger-ic

部件号:BQ2085
主题中讨论的其他部件: BQ3050BQ2.572万

您好,团队:

 我正在寻找基于BQ2085 / BQ3050的电池充电器IC,它在SMBus上直接通信,而没有任何主机MCU到BMS ...有什么建议?

提前感谢...

-bhupendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

      请在此处查看TI产品页面: https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html

    使用左侧的参数搜索工具,您可以选择控制接口-> SMBus,以查看我们使用SMBus通信的充电器产品组合。 然后,您可以根据系统的其余需求进行筛选,以缩小充电器IC的选择范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kedar

    我已经完成了这项工作,但发现不符合我的要求。

    我的目标是这样的:

    关于此系统是否正常工作的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      请查看BQ2.572万。您可以在搜索工具中找到它。 它最多可支持4s并通过SMBus通信。 事实上,通过SMBus通信过滤的所有其他充电器可支持高达4s (19.2V充电调节电压)。 请再次检查。 该工具非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kedar:

    作为其方框图,BQ2.572万或其它IC上的单SMBus与主机( PC/ MCU )通信,但不与BQ2085 / BQ3050通信。

    如果单SMBus与主机一起使用,则需要另一个SMBus与BQ ICS通信。

    如果我在这里遗漏了什么,请纠正我...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的,充电器IC将作为外围设备而不是主机运行。 您需要外部主机控制器来配置充电器IC的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    因此,在这种情况下,根据我的要求,没有适合TI充电器部件。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C允许多个外围设备连接至1台主机。 您需要1个主机控制器来控制充电器IC和仪表。 这是标准配置。 但是是的,没有主机,此充电器无法运行,因为您需要一个主机控制器写入BQ充电器IC,以配置寄存器进行充电。