This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:TPS7H2201-SP

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP, TPS7H2201EVM-CVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086903/tps7h2201-sp-tps7h2201-sp

部件号:TPS7H2201-SP
主题中讨论的其他部件: TPS7H2201EVM-CVAL

我将TPS7H2201-SP用于GEO平台设备开发项目。  

当我检查OCP和OVP状态时,负载开关MOSFET持续进入开-关状态。 因此,在任何错误模式下,负载开关加热都将增加至135C。

我使用了散热垫和VIAS,我更改了RTIMER,SS和ILTIMER值,但没有更改。  

我还有TPS7H2201EVM-CVAL演示板。 同样的问题也出现在这里。

 TPS7H2201-SP数据表和 TPS7H2201EVM-CVAL数据表都没有关于热改进的建议。

请帮帮我。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想确保我正确理解您的问题。 设备是否在通电后持续打开和关闭,或者是否仅在发生特定事件(如过电压,过电流或探测特定引脚后)后才会持续打开和关闭? 您是否已确认设备是否由于OCP或OVP而关闭? 如果您有任何行为波形,这也会很有用。

    我还有一些关于您的测试设置的问题:

    1. 您的设计使用什么输入电压和负载?  
    2. 您能否分享您测试过的开发主板的原理图和图像? 这将帮助我解决可能存在的问题。
    3. 您是否对TPS7H2201EVM-CVAL板进行了任何更改,或者您是否使用了该板附带的默认组件?

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    仅在测试OCP和OVP状态时才会出现过热问题。

    VIN:5.5V

    发生OCP:6a

    发生OVP:6V

    我没有共享原理图的权限,但我的原理图值与 TPS7H2201EVM-CVAL数据表相同。 (第20页,图18,我只使用1个负载开关)

    我尚未对TPS7H2201EVM-CVAL评估板进行任何更改。  我在评估板上看到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关您正在使用的设计和原理图值的更多详细信息。

    是否在室温(25C)下进行测试? 设备达到135C需要多长时间?您如何测量温度? 您说在OCP测试期间,设备一直在打开和关闭。 这是因为您不是要消除故障状态,而是要让设备不断关闭,然后通过计时器重新启动,对吗? 如果VIN升至7V,是否为OVP测试执行开-关切换,或者仅当VIN处于使OVP跳闸(~6V)的电压时才执行切换?

    在您的条件下,此设备的电阻 在室温下最大为~35 mOhm,因此6A时的功耗为~1.26W。 这应该不足以达到您所看到的温度,但我将与我们的设计师核实,看看在任何一种保护模式中是否有特殊的热量考虑因素,并可能设置一个电路板来测试自己。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试在25C @室温下完成。 IC在很短的时间内达到135C (毫秒),我通过热像仪测量此温度。  

    解决方案是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您登记入住。

    回顾您的描述,听起来很可能内部FET反复打开和关闭产生的开关损耗是耗散功率的主要来源,因此也是热量的主要来源。 您提到您无法通过更改计时器和SS来改变。 您尝试使用了哪些值? 如果变化足够大,降低ILTIMER,增加RTIMER和增加SS在理论上应该有助于解决这一问题。 本周我将收到一个EVM,以便在工作台上进行检查。

    或者,将RTIMER连接到GND并使用EN引脚重新启动设备是另一个可用于防止板过热的选项。 这是否是您的设计的选项?

    我还推荐此应用手册(负载开关散热注意事项),以了解有关管理负载开关功耗的更多信息。 第2.3 节介绍 了将PCB本身的热阻降至最低的不同技术。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    计时器:2.2nF/50V (1.1ms)

    Ltimer:2.2nF/50V (1.1ms)

    SS:100nF/25V (11ms)  

    (此值与评估版应用程序相同)

    我将Rtimer提高到30毫秒,但没有任何变化。 我没有数字命令,因此无法使用EN PIN。  

    我将查看应用程序说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我收到EVM并在本周运行测试后,会立即回复您。  很奇怪,如此增加的计时器不会有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elif:

    我能够重现与您观察到的结果类似的结果。 由于过流限制保护功能,设备在打开和关闭时确实达到相当高的温度。 在使用的默认TPS7H2201-SP EVM上,这花费了大约1-2分钟的时间。

    我之前分享的应用手册中概述的方法可以应用于该主板设计以提高热性能,但是,重要的是要注意,无论热影响如何,让设备在故障模式下无限期地打开和关闭并不理想。

     根据您的设计,由TPS7H2201-SP ILTIMER和RTIMER引脚控制的关闭和重新启动行为可能足以 消除过电流故障并防止无限期切换(这将防止更高的温度)。 如果是这种情况 ,则在强制设备无限期切换时,设备不太可能达到我们观察到的温度。  

    谢谢!

    Sarah