This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1253万A:P2P问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097307/tps61253a-p2p-question

部件号:TPS6.1253万A
主题中讨论的其他部件: TPS6.1256万ATPS6.1253万

大家好,团队

我`d确认这些设备是P2P设备,以防万一?

唯一的区别是表中的描述?

这些商品是否全部可供买家订购?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

    感谢您与我们联系。

    正确,这些设备是P2P设备,它们的差异在图表中列出。

    很抱歉,只能订购TPS6.1253万A和TPS61.2532万A。 客户所需的输出电压是多少?

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要具有输出电压= 4.5V ~ 5.5V的P2P部件。  

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

    客户是否关心PFM,FPWM或超声波模式?  

    TPS6.1253万/4/6/8/9/92,TPS6.1256万A,TPS6.1256万xC都是P2P设备,但不带模式引脚。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要使用FPWM模式来降低波纹。   

    请  n`t TPS6.1253万A和TPS61.2532万A是否具有 强制PWM模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

    当  模式设置为高时,TPS6.1253万A和TPS61.2532万A均处于FPWM模式。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢。