This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530:OVP针脚具有0 V电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097194/lm3530-ovp-pin-has-0-v

部件号:LM3530

您好,

我使用 LM3530作为显示屏LED驱动器。 我生产了8件,其中2件工作正常。 在其他6个PCB中,从SW引脚到OVP的电压相同。 在普通印刷电路板上,OVP引脚电压为40V。 但在这里,我测量的电压与SW引脚相同。 OVP针脚是否可能具有0伏? 或者只是这些印刷电路板损坏或OVP引脚与印刷电路板接触不良。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahdi

       Vled,您的操作条件是什么? 有问题?  

      最小OVP阈值为40V,根据您的描述,OVP已触发,请确认。

      此外,在上述异常PCB中,您提到"测量与SW引脚相同的电压",您的意思是VSW=40V吗?  提供SW,OVP,LED电流的波形会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我使用了"已绕过"。 OVP上的电压约为3.3 Volt。与输入电压相同。 制造过程中,使能引脚可能未正确连接到板上。 因为它有一个VIA。 如果未连接使能引脚,是否可以与我看到的情况相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     根据您的描述,OVP的电压与输入电压相同,这意味着设备不工作,输入电压直接通过输出端。 因此,由于您提到的连接问题和设备无法正常工作,使能引脚可能未正确拔出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将PCB发回给供应商,并将在此处告知结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,可以在这里自由讨论。