This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.284万:TPS6.284万的 ΔT µ A是什么?

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093303/tps62840-what-is-t_on-of-the-tps62840

部件号:TPS6.284万

您好,


我在TPS6.284万的数据表中看到,当器件处于省电模式操作时,负载电流会根据降压转换器的切换频率线性变化。 我想使用此关系来测量系统的电流,从该频率的测量开始。 在此线性关系中,其中一个术语是降压转换器的T_ON,而此T_ON取决于输入和输出电压。
T_ON =(输入/输出电压)* 556ns

但是,没有关于此设备的 ΔT的信息。
您能告诉我此降压转换器的T_ON有多精确吗?


提前感谢您的参与,

此致


吉兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghilain:

    这些问题似乎与您10天前发布的问题类似。 我们是否可以关闭此新线程并在您的原始帖子中讨论此主题?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/109.069万/tps62840-what-is-t_on-of-the-tps62840</s>6.284万 6.284万

    谢谢你。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel:  

    很遗憾, 我看不到几天前写的第一篇文章,这就是为什么我第二次发布问题的原因。 当我单击您发送的链接时,我会转到另一个页面,并 显示"找不到页面"消息。 我在论坛上找不到我的第一个帖子。

    我们可以在这里讨论我的核心问题吗?  

    谢谢你。


    此致,  

    吉兰


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghilain:

    您可以在下面找到上一篇文章的E2E链接。 无论如何,我将关闭原始线程,我们可以在这里讨论。

    HTTPS//e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/109.069万/tps62840-what-is-t_on-of-the-tps62840</s>6.284万 6.284万

    我们无法共享T_ON的准确性。 此外,您不能仅根据开关频率计算输入电流,因为IC和开关频率上的内部损耗(栅极驱动,开关和功率FET的传导损耗)不是完全线性的。 您是否可以使用效率数据来计算输入电流? 或者,您如何实时测量输入电流?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghilain:

    只是一个软提示。

    对我在上一篇文章中的疑问有任何反馈?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel:  

    很抱歉耽误你的时间。 我找到了问题的解决方案, 并使用效率数据计算输入电流。

    此致,  

    吉兰