This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54.2941万:避免在电感值较大的低电流下自动跳过?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097279/tps542941-avoiding-auto-skip-at-lower-currents-with-larger-inductance-values

部件号:TPS54.2941万

我希望有以下输入/输出要求:

  • VIN:5V额定电压
  • 输出电压1:3.3V 500mA
  • 输出电压2:1.2V 300mA

这些值明显低于控制器的能力(尽管如此,我相信这是应用程序的一个很好的部件选择)。

使用标准设计参数(如图18和图19所示),我可能会最终使用Vout2,也可能使用Vout1在"自动跳过"模式下运行,这将增加输出电压纹波(如图9中所示,为低输出电流下的纹波电压)

      

数据表显示,如果电感器值较大,则启用自动跳过的电流将会更低:

如果我选择10uH-15uH范围内的电感器该怎么办? 这是表1中给出的值的5倍。 推荐的组件值...但是,电流消耗仅为组件能力的五分之一。

  • 这是一种"灾难的配方",还是一种合理的设计选择? 根据数据表的公式(3),我应该将输出电容降低等效系数。 哪些其他组件可能需要更改?
  • 当我看公式(5)和(6)时,似乎可以使用一个额定电流为1A左右的电感器(其大小与电感较低但额定电流较高的电感器大致相同)。 我有点担心,这可能会导致过流检测(低侧电流感应)出现问题,如果电感器在短路/过载条件下饱和,则可能会失败... 这是否真的令人担忧(或者在这种情况下UVP是否会执行此工作)? 对于低电流应用使用低电流额定电感器或不使用低电流额定电感器有何其他建议?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    不幸的是,TPS54.2941万具有内部补偿功能,并且经验证只能在一组特定LC组合上正常工作(数据表表1第14页)。 理论上,是的,增加电感将减少电流纹波并降低进入PFM的转换点电流。  

    由于在该操作过程中波纹较高,您基本上是在尝试避免进入PFM -这是否正确? 如果是这样,则有些设备不会进入PFM,并继续使用强制PWM操作保持电感器电流持续。 另一种选择是寻找可以从外部补偿 的设备,这可能会为您可以使用的LC组合提供额外的灵活性。 您是否仍然愿意寻找其他设备? 它们是否必须是双通道设备?  对于您提供的条件,应该有很多选择。

    谢谢!

    阿莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Amod:
    感谢您的明确回答。
    我确实在考虑是否可以避免使用PFM来减少纹波... 我还不知道纹波会是个问题... 我只是想看看我的方案,如果它成为一个方案,我就可以减轻它的影响。
    目前,我不是在寻找其他设备... (考虑到许多组件的供应链问题,没有您可能想到的那么多选项!)