This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8712万:UCC2.8712万取代UCC2.8711万

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095342/ucc28712-ucc28712-replacing-ucc28711

部件号:UCC2.8712万
主题中讨论的其他部件:UCC2.871万UCC2.8711万UCC2.878万

你好

我们有一个模块通常使用UCC2.871万 DBR,它工作正常。

由于短缺,我们购买了一些UCC2.8712万,认为它应该没有什么区别,因为我们不使用NTC或CBL COMP

NTC引脚打开,而对于2.871万,我们在引脚3上使用10 k

奇怪的是,2.8712万 会遭受巨大的效率损失,在250Vdc输入时,它的50 % 更低。  
我没能弄清楚为什么!

在10个中,有5个是2.8712万,每个都有50 % 效率损失-不能是随机原因!

我们非常感谢在这一问题上提供的任何帮助

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    请您分享效率测试的测试条件吗? 并根据UCC2.871万和UCC2.8712万将VDS,VCS (或IDS)波形作为此条件共享?

    UCC2.8712万具有固定电缆补偿,但UCC2.871万可编程。 电缆组件可能会影响切换频率,从而导致更高的丢失率。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利:

    首先感谢您的迅速回复。

    我们有一个测试装置。 因此我们每次测试一个模块… 在确切的sane设置中- 5给了我们85 % ,5得到了49 %。  

    我们能找到的唯一区别是这5个有'12,而较高的效率有'10。

    我们在针脚3处一共有10 k。

    当我注意到我们有12岁时,我们删除了10公里。

    重新测试:相同的49 %  

    我将尝试衡量您今天提到的项目并报告。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    UCC2.8712万的引脚3是NTC。  10kohm不会对功耗造成太大影响。 INTC的典型值仅为105uA。 10千欧的功率损耗约为0.1mW。  检查IDS和VDS可帮助我们识别相同负载条件下的开关损耗和传导损耗。 这两种电阻器对效率的影响可能比我认为的NTC电阻器更大。  

    期待您的调查,看看我们是否可以从 波形中找到任何线索。  

    顺便说一句,我可以提供您的效率测试条件吗?  

    此致,  

    韦斯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利:

    我们似乎整 晚都在工作!

    我将尽快发送测试sch和其他信息

    非常感谢。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利:

    似乎存在一个问题:查看 通过RCS过滤的电压。连接。

    另请参阅随附的XL电子表格计算。

    我们已经对这些模块进行了大量的制造:通常,我们可以获得出色的负载/线路调节和效率。 因此,我们不再测试VRC。 事实上,我们看到的最高效率是89 %。 我们使用HV GAN开关。

    变压器为EQ20,AE=55 mm2,Np=36,NS=3 (用于6V输出),Na=10

    我们也有第二个输出电压为22V。 我们获得出色的交叉监管。

    然而,我们看到了轻微的"饱和"。

    我必须立即解决一个问题。

    在UCC2.8711万 DS中,我看不到详细的启动以及控制器如何进入稳定状态。 这是我对第一次遇到这个控制器的回忆:它发出前3个脉冲,每一个2 usec宽。

    如果一切顺利,它会发出5个脉冲:现在检查VS针脚。  

    这与UCC2.878万非常相似。 在哪里逐步说明。  但不在UCC2.8711万 DS中。

    因此,对于47.5 % 最大占空比,假设在Vmin- 105V时发生,此处-最大脉冲宽度将为4.75 usec (105时)。

    达到0.233 T,您甚至不会接近饱和,尤其是在间隙足够大且电流低的情况下。

    在250V时,估计为1usec脉冲,对吗? 这里也没有饱和的机会。

    PL参见附加的测试ckt。  

    我们希望找到这种情况的根源。

    Thnx

    e2e.ti.com/.../UCC2.8712万ASSY_5F00_SATURATION.pptx

    re2e.ti.com/.../UCC2.871万_2D00_module1_5F00_ti0421.xlsx</s>0421.

    e2e.ti.com/.../EQ20Test_5F00_fixture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利:

    我又查看了一次计算和启动事件:所以我认为我们的xmfr间隙太小- Lpri类似于770uH,计算值为350uH。 由于控制器的开启取决于IPK (pri),因此它将超过高输入电压下允许的最大开启时间-这将导致饱和。

     我们将通过增加差距来尝试使用350uH。

    将于周一回来汇报

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    对于UCC2871x系列的启动过程,IC将在VCC达到VCC(on)阈值后发送3个初始脉冲。 3个初始脉冲宽度受VCST (min)限制。 在这3个脉冲之后,UCC2871x将根据控制法运行。 在为输出电容器充电期间,转换器将保持DCM操作,保持恒定电流输出,直到调节输出电压。

    因为计算器中的RCS为0.75欧姆。 IPP大约为0.2V/IPP=0.26A 0.75。 初始脉冲产生的电流不会使变压器饱和。 此外,您在波形中共享的接通时间约为5us,这也比初始脉冲宽得多。 是的,我同意您的看法,问题可能来自变压器。

    另一个奇怪的问题是VCS电压非常小。 它在波形中显示5mV/div。 如果称重器正确,则RCS值不正确。 我看到C5 (1uF)与VCS在您的原理图中平行。 C5是否为VCS过滤器? 1uF太大,无法用作过滤器。 它会使波形失真。 这 可能是提高IPEAK的另一个原因,因为IDS*RCS无法在预期时间到达VCST (min)。 因此,请检查与VCS相关的组件值是否正确...谢谢。

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦斯利:

    是的:我认为用于测量的探头很时髦。 我在Sigt贷款 范围中提出的扩展问题。 我们必须检查探头尖端,才能使用探头尖端GND金属,而无需使用GND导线。 卸下注嘴部分不能获得正确的1:1比例。

    或者,我们在RCS的测试引脚连接不良。

    下面我们想了解一下VRCs形状。 绝对让人满意

    无论您如何计算,使用AE= 55 mm SQ,NPRI=36,电子表格中的IPK =.9 A,即使使用最大占空比= 47.5 % ,也无法接近BSAT

    然而,当然 ,变压器有一些不正确的地方。 这些是PCB上的平面:很难深入了解12层PCB到底是什么。 但是,10人中有5人表现出色。 事实上,我们在最初的评估套件验证期间用60:5:5和Gan构建的有线版本给了我们一个95 % 效率的产品,而不是开玩笑……但也没有报告……Planar线圈不能给我们超过36T,这被认为是足够的。 因此,我们牺牲了6 8 % 的效率。

    我们正在研究xmfr ...

    第一个是按照电子表格中的计算得到LPri=350。

    Thnx。  

    至星期一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    感谢您的解释。 期待Pri = 350uH的测试结果。

    此致,  

    韦斯利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我想关闭此线程,因为您已经找到了导致的根。 谢谢。

    此致,

    韦斯利