This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3219万A:输出电压预充电

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097394/tps563219a-vout-pre-charged

部件号:TPS56.3219万A

大家好,

如果TPS56.3219万A配置为1.8V输出,那么在启用TPS56.3219万A之前,如果输出电压通过下游漏电路径预充电至3.3V,会发生什么情况?

我在数据表中没有看到任何放电能力,所以想核实一下。

我的猜测是,在启用TPS56.3219万A之前,输出将预充电至3.3V。 然后,当启用TPS56.3219万A时,它将对输出放电并将稳压回1.8V

我是否在正确的轨道上?

此处是否有任何有关变频器的问题(我们需要检查其他1.8V负载)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    由于TPS56.3219万A 是FCCM部件,它将允许反向电流流经LSFET。 当VOUT上强制外部OVP电压时,将打开低侧FET以释放输出电压;由于输出电压随电源一起被拉,低FET无法释放输出电压,将会达到负OC;当达到负OC时,将强制高侧打开最小接通时间。  因为降压会 尝试始终释放输出电压。 由于转换器类似于升压转换器充电输入,输入电压可能会升高。

    BRS,

    年轻